This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:VIN = 24V、VOUT = 15V、12V 和5V 且 f_SW=400kHz 条件下的效率图

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006437/lmr14020-efficiency-graph-with-vin-24v-vout-15v-12v-and-5v-and-f_sw-400khz-condition

器件型号:LMR14020

您好!

我的客户想要在 LMR14020SDDAR 上以 VIN=24V、VOUT=15V、12V 和5V 以及 f_SW=400kHz 的条件获得效率与负载电流间的关系图。
你那是吗?  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    请在 Webench 中模拟电路以获得 eff 曲线。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    当然、我已经完成了。

    此致、
    OBA