This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:断续模式

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006408/tps65251-hiccup-mode

器件型号:TPS65251

大家好、  

我能否在所有输出使能引脚处于使能模式时移除电感器、并希望移除电感器不会导致断续模式?

我无法确定是仅通过顶部 FET 的内部测量进入间断模式、还是需要通过包括电感器在内的外部网络进入间断模式。 数据表似乎表明这可能是一个内部环路。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    移除电感器将导致断续模式。 实际上、断续逻辑正在比较 COMP 信号与内部基准。 移除电感器将导致 FB 电压过低、因此 COMP 处于高电平并达到饱和。 因此、将触发断续操作。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我会先关闭此帖子,因为没有其他问题。 如果您有任何其他问题,则可以重新打开它。

    感谢您的理解。


    BRS、

    年轻