This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:VIN 的绝对最大额定值和建议运行条件

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005657/tps54531-absolute-maximum-ratings-and-recommended-operating-conditions-of-vin

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件: TPS54332

大家好、TI E2E

TPS54531和 TPS54332的更多信息。
建议运行条件与绝对最大额定值之间有何差异?
关于 VIN、绝对最大额定值为 max30V、建议运行条件为 max28V。

例如、如果 VIN 的电压输入为27V±5%、
对 VIN 施加最大28.35V 电压。

此 NG 是否适用于 TPS54531? (建议运行条件28V < 28.35V <绝对最大额定值30V)
是否存在任何问题、因为未超过绝对最大额定值?
我想知道建议运行条件的明确定义和概念。

此致、Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Taku-San  

    是的、不是很好。  

    在 28V < 28.35V < 30V 的电压下工作可能会影响器件可靠性、TI 不保证 IC 的可靠性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我会先关闭此帖子,因为没有其他问题。 如果您有任何其他问题,则可以重新打开它。

    感谢您的理解。

    BRS、

    年轻