This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:纹波电流的计算

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006213/tps61165-calculation-of-the-ripple-current

器件型号:TPS61165

大家好、

我对 TPS61165的实现有疑问、我们使用它来驱动8个并联 LED (2x4)。 每条线路的电流为160mA、因此每个驱动器的总电流为320mA、其中4个 LED 的 VF = 6V、因此如果 VFB 为200mV、Vin = 15V、则 Vout = 24.2V。

下面是我们的实现原理图、其中包含两个驱动器(每个驱动器控制一个不同的白色 LED 链):

根据我的计算、纹波电流为 IP = 494mA、超过 LED 电流的100%。 我在这里缺少什么吗? 有人能验证我在选择组件时没有犯任何错误吗? 我们的原型运行良好、但我想在投入生产之前验证一下。

感谢您的阅读、

Yoann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy 可以在这种情况下提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoann、

    这是电感器峰峰值纹波电流、这是流经电感器但不是 LED 的电流。

    对于 VIN=15V、VOUT=24.2V、IOUT=320mA 的情况、我们可以使用效率为90%的简化计算、此时需要 IIN=VOUT * IOUT/VIN/90%= 573mA。 加上半个 IP、流经开关 FET 的最大电流约为800mA、低于1.2A 开关电流限制。 我认为 TPS61165适合您的应用。