This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:设计电动汽车的电池充电器(第二级)

Guru**** 2447590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005846/ucc256403-designing-a-battery-charger-second-stage-for-electric-vehicle

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC28951UCC28950

您好!

我们正在构建规格为48V、40A 的锂离子电池充电器。 标称输出电压:52V、最小电压:40V、最大电压:57V。 第一级是 PFC、可产生380V 输出。 它将被第二级隔离式直流/直流转换器用作输入。 自我们考虑 LLC 在第二阶段使用 UCC256403以来、我们有以下问题:

  1. 上述规格的首选开关频率范围、谐振频率是多少?
  2. 使用较小的 Lm 值 时、磁化电流较高。在保持 Lm/LR =5的同时降低 Lm 是否会导致转换器效率降低?
    1.  当  Lm 值较大时,Lm/LR=5的比率也会增加。这会导致品质因数增加(最高2),同时保持 谐振频率。 因此、我们需要在高于谐振频率的情况下长时间运行转换器。 会有问题吗?
  3. 对于电动汽车充电器应用(40A 时的输出电压范围为40至57伏),哪种配置更适合全桥 LLC 或半桥 LLC? 并可使用模拟 控制 IC 来实现。
  4. 由于输出电容器需要大量的纹波电流额定值、考虑到 Iout 为40A、通常应首选哪种类型的电容器?
  5.  对于此应用、建议使用 TI 提供的哪种 LLC 谐振控制器 IC?
  6. 在给定的电压和电流电平下、PSFB 与此拓扑相比有何公允?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、山

    关于您的规格、有两种拓扑可支持:PSFB 和全桥 LLC (不建议使用半桥 LLC)。

    UCC256403只能支持半桥 LLC、建议支持低于1kW 的输出功率。

    因此、PSFB 是最适合您的解决方案、而 UCC28951是 TI 的 PSFB 控制器。 如果您对 PSFB 和 UCC28951有任何疑问、敬请告知。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢你的答复。 由于 UCC28951缺货、您能否为同一应用推荐替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama

    UCC28950与 UCC28951引脚对引脚兼容、是 UCC28951的最后一代产品。

    云生