This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:采用串联 LMV431 +齐纳二极管的高电压 CC/CV 配置。

Guru**** 2693275 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006034/lm5117-high-voltage-cc-cv-configuration-using-lmv431-zener-in-series

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:LMV431

您好!

这与之前的问题有关、建议使用与 LMV431串联的齐纳二极管将钳位电压增加到42V、以在 CV 期间实现42V 输出。

但是、我不确定如何将该齐纳二极管与 LMV431集成到用于 CC/CV 的 SNVA829中所示的 CV 电路中。

具体而言、我不确定如何配置与其串联的齐纳二极管的 LMV431基准电压。

请提供任何帮助。

谢谢、

k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    SNVA829上有 R11 0欧姆、您可以用齐纳二极管替代 R11、并在齐纳二极管和 U2连接节点与 GND 之间添加另一个4.7K 等电阻器、因此 U2将看到电压等于 Vout--Vzener。 R16应直接连接到 Vout。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行了 pspice 仿真以对其进行测试、结果正常。

    谢谢。

    k