This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270:技术问题

Guru**** 2815235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006080/tps65270-technical-issues

器件型号:TPS65270

大家好、

我收到了客户的问题。

现在 、将 LX1/LX1直接连接到3.6V、它无法输出5.5V、实际输出为4.5V。

也就是说、输出两个电压可以交换 buck1和 buck2、然后无法工作。

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    赵会尽快为您提供帮助。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhonghui  

    1."将 LX1/LX1连接到3.6V"的含义是什么?  

    2.在原理图中、只需交换 Vout1和 Vout2线迹、还需要交换 FB1/FB2线迹。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma:

    感谢你的帮助。

    1.LX1/LX1由3.6V 电源供电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xu  

    正如我提到过 的、您还需要交换电路板上的 FB1/FB2布线。