This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV752:功能方框图/输出独立性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006152/tlv752-functional-block-diagram-independence-of-the-outputs

器件型号:TLV752

我对 TLV752双输出设备有疑问:

两个输出是否与"功能方框图"完全独立、或者它们是否共享一些电路元件?  我想使用一个输出为微控制器供电、而另一个输出为噪声敏感型射频应用供电、因此我更希望这两个输出的电路完全分离。

在数据表中有一个"功能方框图"、但仅适用于单路输出。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    两个 LDO 共享同一个裸片、但彼此完全独立。

    然后、您将关注 LDO 在此应用中的串扰。  您可以采用 EVM、将特定负载电容(或滤波)应用于每个 LDO、然后测量串扰以确保其满足您的需求。  根据我们使用其他双路 LDO 封装进行的测量、串扰衰减通常非常高、甚至很难测量、因此我认为您在这里不会遇到问题。

    谢谢、

    斯蒂芬