请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 是否有方法可以通过 PMBus 读取 UCD906160A 的 GPI 状态。 我在 TI 站点上浏览了 PMBus 信息,但在任何寄存器中都看不到 GPI。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有方法可以通过 PMBus 读取 UCD906160A 的 GPI 状态。 我在 TI 站点上浏览了 PMBus 信息,但在任何寄存器中都看不到 GPI。
你(们)好
是的、客户可以使用 GPIO_select 和 GPIO_config 作为一对来查询任何 IO 的状态。 请参阅的第10.42和10.43节
https://www.ti.com/lit/ug/slvu352g/slvu352g.pdf
基本步骤为:
写入 GPIO_select 命令以选择目标引脚
2.读取 GPIO_config 以了解 IO 的状态。
此致
Yihe