This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD906160A 通过 PMBus 的 GPI 状态?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006389/ucd90160a-gpi-status-of-a-ucd906160a-over-the-pmbus

器件型号:UCD90160A

是否有方法可以通过 PMBus 读取 UCD906160A 的 GPI 状态。 我在 TI 站点上浏览了 PMBus 信息,但在任何寄存器中都看不到 GPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、客户可以使用 GPIO_select 和 GPIO_config 作为一对来查询任何 IO 的状态。 请参阅的第10.42和10.43节  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu352g/slvu352g.pdf 

    基本步骤为:

    写入 GPIO_select 命令以选择目标引脚

    2.读取 GPIO_config 以了解 IO 的状态。

    此致

    Yihe