This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:询问 TPS7A2018设计建议

Guru**** 2391355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006281/tps7a20-asking-for-the-tps7a2018-design-suggestion

器件型号:TPS7A20

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TPS7A2018。

这是内核芯片的要求。

您是否会评论 TPS7A2018是否可以满足?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    我们必须在 EVM 上测试这一点。 如果3.3V 输入电源是开关转换器、则 LDO 的 PSRR 将确定流经 LDO 的纹波量。  请参阅数据表中的下图。  如果开关频率较高(高于1MHz)、则输出电容将决定 PSRR。

    是否有输出电容规格?  现在、这里是我可以看到的规格。  我们有现成的输出电压为2.8V 的 EVM、因此我可以在输出电压为2.8V 的 EVM 上对此进行测试、但可调节 Vin 以保持相同的余量、因此 Vin = 4.3V。

    VIN = 3.3V
    VOUT = 1.8V
    Iout = 35mA 至65mA 至35mA、0.5A/us 负载阶跃

    谢谢、

    斯蒂芬