This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:并联为多个锂离子电池组充电(4S18P)

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006022/bq24610-charging-multiple-li-ion-battery-packs-in-parallel-4s18p

器件型号:BQ24610

您好!

我计划使用 BQ24610为4S18P 锂离子电池组充电。 列出的此 IC 模块的最大充电电流为10A、因此我的应用的每个串联连接的充电电流大约为10/18A (0.56A)。 根据数据表中的规格和设计指南、我得出结论、我可以实现10A (每节电池0.56A) 通过 将感应电阻器 RSR 调整为3.7毫欧并将迹线的阻抗与适当的 VISET1和 VISET2值匹配回感应引脚、每节电池的充电电流和5.4A 终止电流(0.3A)。 我的问题就变成了: 只使用一个电池充电器为4S18P 锂离子电池充电的方法是否存在缺陷(不与安全相关)? 此外、仅使用0.56A 以0.3A 的截止电流为电池充电时、是否会出现问题、这可能是由于系统感应比较器中的噪声和分辨率的组合所致? 我考虑的一种替代方案是使用多个充电器(假设输入功率足够)和继电器来断开电池组;但是、我不喜欢这种方法、因为我估计放电期间会由于继电器的效率而导致大约10至20瓦的功率损耗。 Ergo、如果我不能使用一个电荷对其中的18个电池组并联充电、那么对于这个特定集成电路、我可以并联充电的最大电池组数量、限制因素是什么?

感谢您的耐心和耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个大问题是、流向每个并联电池的电流可能不会均匀分布。 充电器仅监控总电流、而不是每个电流。 因此、端接可能是一个问题、因为有些端接可能在较高电流下终止、而有些端接可能在较低电流下终止。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的参与。 您能否详细说明一下您所谓的"大问题"是什么意思? 此问题是否会导致90%、50%、10%的预期电池寿命? 此问题会将整体能源容量降低90%、50%或10%吗? 如果事先仔细匹配电池、使电流分布均匀、那么可以避免这个问题吗? 或者、在充电器终止后、是否可以使用电池平衡器 IC 来平衡电池、然后尝试在电池平衡后完成充电?  

    再次感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    如果您的电池都来自同一批次、则它们应该具有相似的内部阻抗、只要您在循环期间平衡串联电池并且所有电池之间的互连电阻都很低、就应该是好的。

    正如 Michael 提到的、如果电池变得不平衡、其中一个串联电池串可能会导致整个电池组提早终止、因为充电器只能看到总电流、从而导致电池随着时间的推移变得越来越不平衡。  

    此致、

    Wyatt Keller