您好!
我计划使用 BQ24610为4S18P 锂离子电池组充电。 列出的此 IC 模块的最大充电电流为10A、因此我的应用的每个串联连接的充电电流大约为10/18A (0.56A)。 根据数据表中的规格和设计指南、我得出结论、我可以实现10A (每节电池0.56A) 通过 将感应电阻器 RSR 调整为3.7毫欧并将迹线的阻抗与适当的 VISET1和 VISET2值匹配回感应引脚、每节电池的充电电流和5.4A 终止电流(0.3A)。 我的问题就变成了: 只使用一个电池充电器为4S18P 锂离子电池充电的方法是否存在缺陷(不与安全相关)? 此外、仅使用0.56A 以0.3A 的截止电流为电池充电时、是否会出现问题、这可能是由于系统感应比较器中的噪声和分辨率的组合所致? 我考虑的一种替代方案是使用多个充电器(假设输入功率足够)和继电器来断开电池组;但是、我不喜欢这种方法、因为我估计放电期间会由于继电器的效率而导致大约10至20瓦的功率损耗。 Ergo、如果我不能使用一个电荷对其中的18个电池组并联充电、那么对于这个特定集成电路、我可以并联充电的最大电池组数量、限制因素是什么?
感谢您的耐心和耐心