This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:空载条件下的 SW 节点异常

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005933/lm5576-abnormal-sw-node-under-no-load-condition

器件型号:LM5576

你(们)好。

我在寻找客户电路板中 Vout 在空载条件下出现较低值的原因时、有两个问题。 不过、如果存在负载、它会显示正常的 Vout 值。

请找到空载条件下的 SW 节点波形。 我认为这是错误的操作、因为 SW 节点绝不会落入-VF。

在 TINA 模型仿真中、虽然 IL>0A、但我可以找到1。 HSFET 导通周期和2. LS 再循环二极管正向偏置周期。 (我连接了 TINA 模型。 我将仿真从0运行到3ms.e2e.ti.com/.../snvmbp5.TSC)

问题1. 您能否确认客户波形异常?

问题2.  那么、您能否与大家分享这种异常操作的任何可能原因?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    波形正常。 您提供的 SW 节点波形是预期的。 这是因为该器件是非同步降压。 因此、当电感器电流达到0A 时、器件将进入 DCM。
    在输出端添加虚拟负载应该有助于实现这种行为、并将 PRE 引脚连接到 SW。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    您能帮我理解为什么波形正常吗? 我认为在进入 DCM 之前应该有-VF 周期、因为 电感器电流正在下降、但仍然高于0A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我认为关断时间太快、以至于在上升/下降时间和振铃中看不到它。 我认为数据表的以下部分将非常有用: 7.4.6升压引脚

    此致、
    Alejandro