你(们)好。
我在寻找客户电路板中 Vout 在空载条件下出现较低值的原因时、有两个问题。 不过、如果存在负载、它会显示正常的 Vout 值。
请找到空载条件下的 SW 节点波形。 我认为这是错误的操作、因为 SW 节点绝不会落入-VF。

在 TINA 模型仿真中、虽然 IL>0A、但我可以找到1。 HSFET 导通周期和2. LS 再循环二极管正向偏置周期。 (我连接了 TINA 模型。 我将仿真从0运行到3ms.e2e.ti.com/.../snvmbp5.TSC)

问题1. 您能否确认客户波形异常?
问题2. 那么、您能否与大家分享这种异常操作的任何可能原因?
谢谢!