This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS548A28:效率与放大器;3.3V 输入电压的输出电压

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006339/faq-tps548a28-efficiency-output-voltage-for-3-3v-input-voltage

器件型号:TPS548A28

当输入电压为3.3V 且输出电压介于0.6V 和2.5V 之间时、TPS548A28的输出电压有多稳定?

当输入电压为3.3V (VCC 和 EN 连接至 VIN)时、TPS548A28的输出电压稳定性在0.6V 至2.5V 之间相对恒定;最显著的差异是 当负载电流 在2.5V 输出电压下增大时。 下图详细说明了0A 至15A 负载电流的输出电压:

当 Vout = 0.6V 时、输出电压在设定点的0.88%之内。

当 Vout = 0.7V 时、输出电压在设定点的0.31%以内。

当 Vout = 0.8V 时、输出电压处于设定点的0.31%之内。

当输出电压= 0.9V 时、输出电压在设定点的0.21%以内。

当 Vout = 1.0V 时、输出电压在设定点的0.21%以内。

当 Vout = 1.2V 时、输出电压处于设定点的0.22%以内(由于电阻器可用、此处的输出电压设定点为1.212V)。

当 VOUT = 1.8V 时、输出电压处于设定点的0.26%之内(由于电阻器可用性、此处的输出电压设定点为1.794V)。

当 Vout = 2.5V 时、输出电压处于设定点的16%之内(下面对此进行了解释)。

TPS548A28的最短关断时间固定为220ns。 对于1000kHz 的频率、这相当于1000ns 的周期、最大导通时间为780ns。 根据  数据表中的第8.2.3节"应用曲线"、开关频率随着 输出电压的增加而增加、 随着 输入电压的降低而增加(通常随着负载电流保持恒定)。 这意味着、对于1000kHz 的开关频率设置、实际频率 将大于1000kHz、这意味着导通时间将大幅减少。 达到峰值导通时间后、为了保持恒定的输出电流、输出电压开始下降、如上面2.5V 输出电压的波形图所示。

随着开关频率降低(降至800kHz 和600kHz)、器件的开关周期以及因此的最大导通时间会增加、从而在输出电压开始下降之前产生更大的电流限制。 开关频率分别为600kHz、800kHz 和1000kHz 时、负载电流为14A、10A 和5A 时开始下降。

在输入电压为3.3V  且输出电压介于0.6V 和2.5V 之间的这些输出电压下、TPS548A28的效率是多少?

以下各图详细介绍了 TPS548A28的效率。 与上述测量一样、3.3V 连接在 VIN、VCC 和 EN 之间、负载电流范围为0A 至15A: