This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640EVM:无法输出负9V 电压

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006191/lmr33640evm-can-not-output-negative-9v

器件型号:LMR33640EVM
主题中讨论的其他器件:LMR33640

您好!

我的客户希望从 LMR33640 EVM 板上的20V 输入产生-9V 电压、他们使用125Ω Ω 负载并将 EVM 连接为降压/升压拓扑、但发现它无法输出-9V 电压。 输入对地短路、您能帮助分析原因吗? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    请按如下方式配置电路板、尤其是输入电容器。

    B R

    Andy