请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR14030
更改了 EN 引脚连接后的 EMI (RE)故障和电源纹波噪声。
EN 引脚从 VCC 连接更改为 其他电源。 另一个更改的电源 使用 TPS55160QPWPRQ1 (固定2MHz)。
没有纹波噪声。
由于 EN 引脚的功率发生变化、是否有可能出现 EMI 问题(所有频率谐波噪声大约为2MHz)和 Vout 纹波?