This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:EMI 纹波/输出电压纹波问题

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006064/lmr14030-q1-emi-re-vout-ripple-issue

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

更改了 EN 引脚连接后的 EMI (RE)故障和电源纹波噪声。

EN 引脚从 VCC 连接更改为 其他电源。 另一个更改的电源 使用 TPS55160QPWPRQ1 (固定2MHz)。

没有纹波噪声。

   由于 EN 引脚的功率发生变化、是否有可能出现 EMI 问题(所有频率谐波噪声大约为2MHz)和 Vout 纹波?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    这取决于您如何将信号从 TPS55160输出端路由到 LMR14030 EN 引脚、布线可以放置在内部 PCB 层上、或添加接近 Vout 的10K 电阻器和 靠近 EN 引脚的0.1uF 电阻器。

    B R

    Andy