This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7407L

Guru**** 2619115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005842/tpl7407l-tpl7407l

器件型号:TPL7407L

 n´t TPLD740LD 将在一系列(白色家电项目)中销毁、我无法找到根本原因

原理图

连接的仅为2个输出(注嘴加热器1、9W +风扇1、2W)

控制器电压为3V3。 3V3通过直流/直流降压生成

被销毁的部件看起来是这样的

LDO 和 uC 变得非常热

我的第一个想法是一个"输出"的快捷方式、但由于这个原因、我无法重现故障、

下一个想法是内部 LDO 可能损坏、但这可能是什么原因、或者如何重现故障?

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    查看您的功率数值和工作电压、我认为流经通道(对于1.9W 系统)的最大电流约为160mA。 我认为流经器件的电流应该是可以接受的。 这些器件没有热关断等内部保护功能。

    是否可以使用 TPL7407LA 更换器件并重新测试? TPL7407L 的版本更可靠、但额定电压仅为30V。 对于您的系统、我认为这应该仍然可以接受。 这是引脚对引脚的替代方案、因此无需对 PCB 进行任何更改。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的反馈、我将尝试此操作。
    从您的角度来看 ,此故障的根本原因是什么?  输出短路或 UC 损坏?

    该部件已在同一位置销毁(左图)另一个缺点是同时启用了两个输出。 这是否会导致故障?

     您是否可以深入分析 IC 并查看内部发生了什么?   

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我相信您可以通过客户服务门户提交正式的故障分析请求、但当损坏严重且在很大的区域内时、进一步的故障分析是有限的。 另一种执行故障分析的方法是联系您的 TI 销售代表、他们将能够在内部处理此请求。

    在我看来、我认为可能会出现短路电流、但器件可能在安装过程中已损坏、这可以解释为什么您无法在 GND 短路事件中重现故障。 另一个原因可能是内部二极管不足以处理风扇负载的电感反冲。 如果损坏、这可能会提供流经系统的高电流路径。 如果没有特定故障的波形、则很难精确地确定这一点、因为该器件没有保护功能。  

    谢谢、

    Shreyas