This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:在40A 时提供400V 输入电压和输出电压范围(40V-57V)的 PSFB 控制器 IC 选择

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, LM5046, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006265/lm5046-psfb-controller-ic-selection-for-400-v-input-voltage-and-output-voltage-range-40v-57v-at-40a

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他部件:UCC28951UCC28950

您好!  

我们正在尝试设计一个400V 充电器作为 PSFB 的输入,其输出电压范围 为40A (40-57V)。 起初,我们选择 UCC28951作为转换器的控制器 IC,但它已缺货。我们正在考虑使用 LM5046控制器 IC 来满足我们的规格。

1.    不使用引脚栅极驱动自举(BST 1,2)以及 HS1和 HS2来驱动高侧 MOSFET HO1和 HO2,而是使用引脚 HO1和 HO2的外部栅极驱动器电路作为输入,可以从外部驱动高侧 MOSFET。 由于我们的输入电压为400V,并且在 LM5046的数据表中 ,建议的最大输入电压为100V。 如果我们这样做的话,它会起作用吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、外部驱动器可用于高输入电压。 同时、我建议您继续使用 UCC28951、该库存很快就会重新灌装。 同时、您还可以在等待 UCC28951时使用 UCC28950进行初始测试。

    实际上、Mouser 的库存很小、因此如果您处于设计的早期阶段、您可以获取样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。