This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:化学成分更新、未找到 GPC 报告中的 ID

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005875/bq40z80-chemistry-update-id-from-gpc-report-not-found

器件型号:BQ40Z80

您好!
我正在尝试 将新 ChemID 编程到 BMS 中、但现在未成功。


我已经获得了 GPC_REPORT。 它说最佳 ChemID 是349或2516。
我已根据   更新 bqEVSW、bqEASY 和电池中的 ChemID 数据库进行了更新。 管理 Studio (bqStudio)(TI.com) -现在 Chemistry 版本为890。

不幸的是、我仍然无法找到这些 ID。

请帮帮我。

随附屏幕截图


此致、
Jurijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jurijs、

    选中"Include Chemistry ID that do not support Turbo Mode 2"(包含不支持涡轮模式2的化学 ID)旁边的复选框时、将显示这些化学 ID。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  
    非常感谢您的快速回复和解决方案。 我完全错过了 GUI 的这个元素。