This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564201:压降

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS564201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006129/tps564201-voltage-drop

器件型号:TPS564201

您好!

我使用的是 TPS564201 IC。 输入:12V、输出:5V。  数据表中说过、我使用的是3.3uH 线圈。 线圈  SRP7050AA-3R3M 的型号。

当我从5V 加载1A 时、 压降为0.5V。 (输出电压4.5~4.6V)

原因是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samet:

    您在哪里测量输出电压? 建议 测量 C46上的输出电压。 如果您确实测量 了 C46上的输出电压、请向我展示 SW 波形。  

    此致、

    丹东。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将测量线圈的输出电压。  

    这些 测量值在 C46上进行。 负载的位置、负载被激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samet:

    您能否仔细检查电源的输入电流限制是多少?  

    此致、

    丹东。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我更改了电路电源线。 问题已解决。