This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21759-Q1:自举配置

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, SN6505B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006144/ucc21759-q1-bootstrap-configuration

器件型号:UCC21759-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21520SN6505B

您好!

您能否确认此器件是否可在自举高侧配置下工作? 我们的电路要求是 IGBT 全桥驱动器(六相)、并且希望为所有6个 IGBT 的驱动器使用单个 VDD (15V)电源。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    [引用 userid="194689" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006144/ucc21759-q1-bootstrap-configuration ]您是否可以确认该器件是否能够在自举高侧配置中正常工作? 我们的电路要求是 IGBT 全桥驱动器(六相)、并且希望为所有6个 IGBT 使用单个 VDD (15V)电源。[/QUERP]

    该器件可与自举高侧电源配合使用、但由于该器件能够提供比半桥驱动器高得多的电流、因此需要比 HB-ISO 驱动器更大的自举电容、因此峰值电流更大、尤其是在中。 此处同样适用与隔离式半桥驱动器相同的设计流程和指导、我将链接一些资源、这些资源将有助于:

    1) UCC21520数据表的设计/指南 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21520.pdf#page=28。

    我强烈建议使用项目1、如果可能、在 pspice 中进行测试

    2)我们的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

    3) 3)引导计算器 https://www.ti.com/lit/zip/sluraz5

    请记住、与相比、自举有许多折衷

    SN6505B 等推挽式转换器也是一款非常好的低成本(虽然不像自举那样低成本)、小尺寸解决方案、其性能远远超过自举的性能、还可以直接基于变压器绕组生成+ve 和-ve 偏置电源、 例如此处;

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。

    最好

    Dimitri