主题中讨论的其他器件: LM5176
您好!TI 工程师!
lm5175和 lm5176之间的区别是什么?目前、lm5176的电源很难提供。lm5175不能使用 lm5176?当前的设计规格是8 ~ 36V 输入和12V/6A 输出。规格 lm5176可以满足设计要求。我使用 WEBENCHPower Designer、 lm5175无法满足此要求。lm5175只能实现8 ~ 36V 输入和12V/3A 输出。lm5175能否满足8 ~ 36V 输入和12V/6A 输出的要求?感谢您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!TI 工程师!
lm5175和 lm5176之间的区别是什么?目前、lm5176的电源很难提供。lm5175不能使用 lm5176?当前的设计规格是8 ~ 36V 输入和12V/6A 输出。规格 lm5176可以满足设计要求。我使用 WEBENCHPower Designer、 lm5175无法满足此要求。lm5175只能实现8 ~ 36V 输入和12V/3A 输出。lm5175能否满足8 ~ 36V 输入和12V/6A 输出的要求?感谢您的回复。
你好、Sheng、
LM5176是 LM5175的前代产品。
LM5175通常能够支持几乎与 LM5176相同的电流、在降压/升压模式下具有较低的电流能力。 Webench 应该支持这一点、我将请求更新。
同时请使用设计计算器: https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC
差异还包括:
-需要不同的 RT 电阻器
-建议在 SWX 和 BOOTx 之间添加7.8V 或8.2V 齐纳二极管、以保持低于8.5V 的绝对最大额定值(取决于布局)
此致、
Brigitte