This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5175:lm5175和 lm5176之间的差异

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005689/faq-lm5175-the-difference-between-lm5175-and-lm5176

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!TI 工程师!

lm5175和 lm5176之间的区别是什么?目前、lm5176的电源很难提供。lm5175不能使用 lm5176?当前的设计规格是8 ~ 36V 输入和12V/6A 输出。规格 lm5176可以满足设计要求。我使用 WEBENCHRegisteredPower Designer、 lm5175无法满足此要求。lm5175只能实现8 ~ 36V 输入和12V/3A 输出。lm5175能否满足8 ~ 36V 输入和12V/6A 输出的要求?感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sheng、

    LM5176是 LM5175的前代产品。

    LM5175通常能够支持几乎与 LM5176相同的电流、在降压/升压模式下具有较低的电流能力。 Webench 应该支持这一点、我将请求更新。

    同时请使用设计计算器: https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC

    差异还包括:
    -需要不同的 RT 电阻器
    -建议在 SWX 和 BOOTx 之间添加7.8V 或8.2V 齐纳二极管、以保持低于8.5V 的绝对最大额定值(取决于布局)

    此致、
    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。Brigitte!

    关于差异的第二条。如下图所示。

    如果将偏置用作驱动电源输入、则 VCC 可能大于8.5V。 将超过阈值电压。TI 的基准电路输出为12V 偏置、但基准电路不会在 SWX 和 BOOTX 之间添加齐纳二极管。 是否需要添加二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sheng、

    添加二极管是一个良好的设计做法、因为开关节点上的下冲会使 BOOTx 和 SWX 之间的电容器过载、从而导致器件损坏。

    这不是必需的、但由于这些二极管未像 LM5176那样集成在 IC 中、因此强烈建议这样做。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。Brigitte!