This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585EVM-824:技术问题

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585EVM-824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006081/tlv62585evm-824-technical-issues

器件型号:TLV62585EVM-824

大家好、

我收到了客户的问题。

通过使能功能在启动期间停止电流并出现压降。 看起来像激活电流限制、但为什么。 电流仍然很低、远低于电流限制值。 数据表中没有很好地描述启动行为(过于抽象)、您能否提供更多详细信息? 我也可以在 TLV62585EVM-824 EVM 上重复此过程(我更改了主要组件(L1->1u5、R2->10k、R1->33k2 C4->220pF、负载容量为100uF、无电阻负载)。 输入电压=5V、输出电压=2V5。  

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您的提问。

    我现在将关闭此主题、因为讨论已通过电子邮件进行。

    如果您需要进一步的支持、请随时在下面回复。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。