请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62585EVM-824 大家好、
我收到了客户的问题。
通过使能功能在启动期间停止电流并出现压降。 看起来像激活电流限制、但为什么。 电流仍然很低、远低于电流限制值。 数据表中没有很好地描述启动行为(过于抽象)、您能否提供更多详细信息? 我也可以在 TLV62585EVM-824 EVM 上重复此过程(我更改了主要组件(L1->1u5、R2->10k、R1->33k2 C4->220pF、负载容量为100uF、无电阻负载)。 输入电压=5V、输出电压=2V5。
非常感谢你的帮助。
此致、