This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521855:使用寄存器编程时的 RSEL 值

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005786/tps6521855-rsel-value-when-using-register-programming

器件型号:TPS6521855
主题中讨论的其他器件:TPS65218D0

您好!
使用默认预编程值或 DCDC3/DCDC4寄存器编程时、如何设置 RSEL/DC34_SEL? 我读出将 DC34_SEL 连接到 GND、但表7-2显示0 Ω 是 DCDC3=1.2V、DCDC4=3.3V。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    TPS65218xx 系列的 RSEL 值基于 TPS65218D0设置。 您可以选择为 DCDC3和4连接 DC34_SEL 电阻器、但如果将 DC34_SEL 连接到 GND、它们将遵循 I2C 编程的电压值。 因此、您可以继续操作并将 GND DC34_SEL 接地。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、
    感谢您的快速回答。 这一点在数据表中并不清楚。 在表中、RSEL=0欧姆意味着 DCDC3=1.2V。 您应该添加注释、将 DC34_SEL 设置为 GND 将使用 DCDC3/4的预编程值。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    感谢您的反馈。 我们将在以后对该数据表进行任何编辑时考虑这一点。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 另请更正第1页"特性"下的 DCDC 默认电压: