This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:尝试在此器件中进行设计、并对我的设计有一些疑问

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005942/tps2662-attempting-to-design-in-this-part-and-have-some-questions-re-my-design

器件型号:TPS2662

我在我的产品的浪涌测试中遇到了问题、我正在考虑用您的电子保险丝替换我当前的前端。 我要附上一份原理图和布局(2层电路板)的副本。 我使用的是 TPS26621、UVLO 的电阻设置为~7V、OVP 的电阻设置为~26V、IOL 的电阻设置为~0.66A。 我还没有拨入 dVdt 上限。 我们尝试在电源线上传递具有+/- 1kV 脉冲的 IEC 61000-4-5信号...

1) 1)设计是否合理、
2) 2)您的设计需要双向电视、我很好奇我们为什么不使用单向电视。 在这种情况下、是否只有反向二极管?
3) 3)我没有太多空间进行此操作、因此 RTN/PAD 的覆铜非常小、我假设我们将热量倾入该铜线中? 是启动时的浪涌电流主要存在或在浪涌期间需要浪涌电流(我想 TVS 会转储大量浪涌能量)。
4) 4)我使用的是非常昂贵的电视、我需要在24V 或更低的电压下正常运行、我是否可以在这里购买更小、更便宜的器件、并且仍然有一些裕度?
5) 5)我喜欢 TPS26621的自动重启功能以及设置 OVP 电压的功能(我的下游电路不希望在26V 作为额定最大电压的情况下看到超过30V (绝对最大值)的电压。
6) 6)我们正在查看成千上万种此类板、因此我想拥有一些具有成本效益的可靠器件。

还有其他需要考虑的问题吗?

谢谢、

David Pariseau。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我在 PCB 布局中包含了错误的部分。  这是修订后的附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持!

    • 单向 TVS 二极管应该正常工作。 我们考虑使用双向 TVS 二极管来支持工业应用中常见的输入反极性条件。  但是、请检查二极管是否能够在浪涌脉冲间隔内支持2kV/2Ohm = 1000A 的正向电流。  SMC5K24A 就足够了、但数据表中未给出正向电流额定值。 请咨询制造商。  
    • 在浪涌事件期间、TVS 会分流所有能量。 电子保险丝的热性能需要进行调整、以便在最高环境工作温度下支持稳态电流。 布局中的纯铜面积似乎足够、但我建议在最坏的情况下评估您的系统  
    • 是的、您可以在26V 下使用 OVP  

    休息一下、包括布局在内、对我来说一切都很好。

    此致、Rakesh