This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630RGER 在30ms 内可承受6A 或不能承受6A 的电流?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006046/tps2663-tps26630rger-withstand-6a-during-30ms-or-not

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS25980

尊敬的 TI 专家:

目前、我们在汽车应用中使用 TPS26630RGER 芯片。  

我们的客户向我们提供的传感器电源规格是 Vin:12V 最大放大器:5.5A

我们有一些问题

 1. TPS26630RGER 是否能承受6A 30ms 的电流而不切断?

2、   即使我们将 dVdt 电容更改为0.1uF、我们能否确保 TPS26630RGER 在发生6A @10V 时不会截止?

请帮助再次查看我们的原理图,您是否可以建议我们使用引脚2作为备用解决方案的另一个更高功率限制(>6A)芯片?

谢谢

Smith

e2e.ti.com/.../TPS26630.pdf