This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:PoE-PSE 的电源

Guru**** 2523420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005682/lm5022-power-supply-for-poe-pse

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5156

大家好、

我们将设计一个具有4端口 GbE 和 PoE-PSE 的载板 (所有端口均支持802.3 bt 30W OUT),输入功率为9~36V DC、PSE 控制器为 TPS23861PWR、我参考 了 PMP20588 、但它只有一个高达54V 600mA 的端口、还有任何其他更适合我的应用的电源 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的参与。  这相当于120W 的总功率、您可以考虑 LM5155/56、它具有比 LM5022更强的驱动器、并且具有更高效的电流感应。  您可以参考以下支持300W 双相功率的参考设计。 对于您的120W 应用、单相可以实现它。

    https://www.ti.com/tool/PMP40679

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    出于您的建议、我认为 LM5156 更合适、我将首先研究数据表。