This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:输出电压可选电路

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005649/tps7a49-output-voltage-selectable-circuit

器件型号:TPS7A49

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPA7A4901、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想在它仍处于激活状态时将其用于可选输出电压。

该器件使用15V 和9V 电压。

我想让反馈电阻器保持并联、并使用开关进行开关。

此用途是否有任何问题?

高侧还是低侧应该并联?

如果可能、您能否提供参考电路。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、  

    是的、您可以更改反馈电阻器以调整输出电压。 如果您计划添加并联电阻器、如果您从9V 开始、则可以将其与底部电阻器并联。 如果它以15V 开头、请将其与顶部电阻器并联。 我认为我们没有这方面的应用手册、因为这是一种非常直接的方法。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢你的答复。

    我知道。

    我将与客户分享您的建议。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、