This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:具有零 Cout ESR 的设计工具 GM/PM

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005931/lm61460-q1-design-tool-gm-pm-with-zero-cout-esr

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

我认为 LM61460-Q1设计工具 Excel 文件中存在错误。 当我输入 Cout = 0的 ESR 并且波特图将是直线时、但我认为这不是正确的结果。 您可以帮助检查公式吗?   

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并选择 Co。 当我们只输入 Co 选择的陶瓷、但 eletrotic = 0、然后出现与上述相同的问题时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我将需要查看此内容并返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    预期 Cout 的 ESR 为0是不现实的、因为即使是 ESR 最小的 MLCC 也会有一些值、通常为1-3m Ω。

    因此、建议在该电芯中使用1m Ω。

    如果您放置0.0000001、那么 Co 输出电解电芯看起来是可以的。 对于所有的意图和用途、这基本上是没有电解电容的。 如果 您不使用电解电容器、我建议将电芯100保持为0.0000001。

    对于大多数常见用例应用、波特图曲线应该是可以接受的。

    此致、

    Jimmy