This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:低至100ns 的慢速边沿

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005971/lm25145-slow-edges-down-to-100ns

器件型号:LM25145

我能否在栅极中使用电阻器将 LM25145边沿减慢至100ns?   

将边沿减慢至100ns 是否会产生击穿?

自适应死区时间是否适用于100ns 慢边沿?  

自适应死区时间是否会达到大约14ns 的上限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    您是否在高侧 FET 上添加了栅极电阻器? 将 SW 电压上升/下降时间减至100ns 会真正影响效率-这是否用于降低 EMI?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的、我们将添加一个栅极电阻器。  升压电源中还有一个电阻器。

    效率 是一个问题、但我们会更关心 FET 冷却的热问题。

    3. 它是为了减少10MHz 时已经被本地化为特定直流/直流转换器的超声波图像伪影。  我估计边沿需要介于40ns 和100ns 之间、以减少10MHz 频率下的谐波。    

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clint。

    满载时、很难将下降沿减慢至100ns。 输入滤波是否足以缓解问题? 此外、您还可以使用屏蔽式电感器来最大限度地减少辐射发射。

    有关 PCB 功率级布局、请查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snva803/snva803.pdf

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    器件将支持的最慢边沿是多少?   

    转换器离敏感接收器太近。  输入滤波可能不起作用(但它被滤除)。  如果我更改布局、我会将其从接收器上移开。    

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以根据需要将其减慢(栅极驱动器是自适应的、并在 SW 电压变为低电平以打开低侧 FET 时进行测量)。 但是、效率将显著降低、这意味着功率损耗和 FET 温度升高较高。 如果输出电流较低、这可能不是什么大问题。

    --

    Tim