This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22914:封装高度

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005663/tps22914-the-height-of-the-package

器件型号:TPS22914

您好!

我使用 TPS22914CYFPR。

请告诉我要考虑实施的封装信息

数据表中仅列出了 MAX 值。
封装高度的典型值和容差是多少?

此致、

Hayakawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayakawa 您好、

    焊球高度通常为0.13mm 至0.19mm、通常为0.16mm。 由于最大焊球高度为0.5mm、焊球高度为0.19mm、因此典型焊球高度会导致封装高度约为0.47mm。

    这里可能有一些细微的变化、但我认为这是对器件典型高度的良好估计。

    谢谢、

    Shreyas