This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:DT 引脚应用

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005704/ucc21520-dt-pin-application

器件型号:UCC21520

大家好、

在未使用 DT 功能时、是否可以在 DT 引脚与 GND 之间放置一个~nF 电容器、而不是将 DT 引脚连接到 VCC?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张查尔斯:  

    建议将 DT 短接至 VCCI、但 DT 引脚也可以短接至 GND 或短接至小电容。 DT 引脚具有稳定状态0.8V、在1mA 时饱和、任何高于1mA 的电流都将使该引脚饱和。  

    如果您有疑问、请告诉我们。  

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克