This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:D+短接至 D-时的输入电流限制值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005758/bq25895-the-input-current-limit-value-if-d-short-to-d-

器件型号:BQ25895

大家好、

我的客户不需要 D+和 D-检测、因此他们将 D+和 D-短接在一起。

根据我们的理解、适配器插入后、输入电流限制应该变为3.25A?

但为什么我们的测试后输入电流限制为1.5A?

那么、您可以帮助我们再次检查电流限制值吗?

如果电流限制为1.5A、是否有任何硬件解决方案可实现3.25A 设置?

谢谢