This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:是否有比 BQ25611D 热更小的推荐充电芯片?

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005793/bq25611d-is-there-a-recommended-charging-chip-with-a-smaller-heat-than-bq25611d

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件: BQ25890

是否有比 BQ25611D 热更小的推荐充电芯片?

充电电流为2A 或3A
2.单节锂电池
3.支持 BC1.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、River、

    如果您正在寻找具有更高电流能力的充电器、可以检查 bq25890的功能是否与您现在使用的充电器类似。

    此致、

    Wyatt Keller