This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:当 BQ25611D 充电电流为1A、放电电电流为1A 时、芯片的表面温度高达79度。

Guru**** 2530240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005788/bq25611d-when-bq25611d-is-charged-at-1a-and-discharged-at-1a-the-surface-temperature-of-the-chip-is-as-high-as-79-degrees

器件型号:BQ25611D

当 BQ25611D 充电电流为1A 并放电电电流为1A 时、芯片的表面温度高达79度。

1.主要的热源在哪里?

2.我们如何解决这个问题?

我们需要提供什么信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、River、

    您能否共享您的布局和原理图? 充电器需要将热量吸收到 PCB 中、否则可能会像您看到的那样升温至高温。

    此致、

    Wyatt Keller