This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79L:4个不同的输入和1个输出

Guru**** 2517820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005950/lm79l-4-different-inputs-and-one-output

器件型号:LM79L

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 LM79L05ACM/NOPB。 请查看下面他的问题。 非常感谢。

"LM79L05ACM/NOPB 具有4个不同的输入和1个输出。 如何将输入连接在一起? 或者、如果我只使用一个输入、让另一个 NC?"

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    建议将所有 Vin 连接在一起以减小接合线电阻。 它还允许电流通过多个接合线流向裸片。  

    此致、  
    Jason Song