This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:我应该如何处理 TPS650250上未使用的输出引脚

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005645/tps650250-how-should-i-handle-the-unused-output-pins-on-tps650250

器件型号:TPS650250

您好!

我的客户尝试通过更换多个电源 IC 来使用 TPS650250。

 

它们仅使用 DCDC1、DCDC2和 DCDC3提供的3.3V、2.5V、1.2V 输出电压。

因此,它们不使用 LDO1和 LDO2。

 

在这种情况下、

您能回答一下它们应该如何处理未使用的输出引脚 VLDO1、VLDO2、FB_LDO1和 FB_LDO2吗?

或者、如果 EN_LDO 连接到 GND、它们是否不必对未使用的输出引脚做任何事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果它们不同时使用 LDO1和 LDO2、EN_LDO 上的逻辑低电平将禁用这两个稳压器、因此它们可以使未使用的输出引脚保持 NC 状态、因此不会出现任何问题。

    最棒的
    Emily