This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:有关 ACF IC 的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005748/ucc28782-questions-about-acf-ics

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

我正在寻找一个可与最小输入电压为9V 的直流/直流 ACF 搭配使用的 IC。 UCC28782的 Vvdd (off)为10.6V、我可以使用它吗? 此外、我想知道是否有另一个最合适的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yo-San、

    感谢您关注 UCC28782有源钳位反激式控制器。 在输入电压最低为9V 的应用中使用此器件将非常困难。  最大启动阈值为~17.9V、UVLO (OFF)阈值可高达~11.2V。  您将需要一个外部 VDD 源来启动 UCC28782。  

    TI 还拥有 UCC2897A 有源钳位正向转换 器、该转换器更适合直流/直流应用、最大 UVLO (OFF)阈值为8.4V。 它确实需要高达13.2V 的启动电压、这可能比17.9V 更容易实现。

    此致、
    Ulrich