This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B84-Q1:CFF 的建议值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972866/tps7b84-q1-recommended-values-for-cff

器件型号:TPS7B84-Q1

您好!

TPS7B84-Q1数据表中提到、数据表中应提供一些前馈电容器 CFF 的建议值。 遗憾的是、这些建议值似乎缺失。 请提供。

您能否还提供第2页以下文档中提到的单位增益频率:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    感谢您深入探讨这一问题。 CFF 的建议值介于0nF 和100nF 之间、我们建议的确切值取决于您使用的反馈电阻器的大小。 您能否提供所使用的 FB 电阻器、我可以为您提供有关 CFF 电容器的更好建议。

    遗憾的是、器件的 UGB 被视为我们无法在此处共享的机密信息。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    非常感谢您的反馈。

    请参阅以下反馈电阻器值。 请告诉我您对 CFF 的建议

    输出电压:8、14V

    R out-adj:47、5kOhm

    R adj-GND:4、12k Ω

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    借助这些电阻器值、您无需 CFF 即可离开、但我建议您在此处放置一个10nF 电容器、以帮助提高器件的瞬态性能。

    此致、

    标记