This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180的浪涌抗扰度合规性

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180EVM-DUAL, LM25180, LM5161, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972780/lm5180-surge-immunity-compliance-of-lm5180

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件:LM25180LM5161LM5017
你(们)好
我们正在对基于 LM5180转换器 IC 的产品进行 EMI/EMC 合规性测试。
我们在浪涌抗扰度测试(IEC 61000-4-5)中遇到了问题、因为 LM5180 IC 在测试过程中受损。
施加的浪涌电压电平 为+500V、脉冲波形为1.2/50uS。
所需的合规性级别为+/- 1000V、但故障发生在500V 本身。
电源设计的工作范围为10-60VDC。 该设计与 LM5180EVM-DUAL 原理图相同。
现在、我们已使用与辅助输入端子并联的 MOV (额定电压为60Vrms)来提供保护、但 IC 仍不受保护。
为该 IC 推荐的浪涌抗扰度保护电路是什么?
谢谢
Avik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avik、

    我将在内部与团队进行核实、看看我们是否有这方面的可用数据。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avik:

    一种选择是选择合适的 TVS 来钳制传入的瞬态电压事件。 VIN 上的绝对最大值为70V。 假设 Vin 最大值为60V、则没有太多裕量。 但是、您还可以包含阻尼 LC 输入滤波器以衰减传入瞬态。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    10V 裕度是引起关注的主要原因。 TVS、MOV 等钳位器件的所有分流器类型都具有更高的击穿裕度。 如果我选择钳位电压约为70V 的器件、则它将在正常工作范围内(即60V 之前)进行干扰。 但是、仍在进行试验、我尝试使用 SMBJ TVS 二极管来查看它实际钳制瞬态电压的位置、TVS 本身就会熔断!

    我使用了几个电感器值、我遇到了两个问题-

    电感器似乎会抑制瞬态、但电源的下限点会发生偏移、这是我无法做到的。 由于所需的电源电压范围为12-60VDC、因此我需要它至少从11V 开始并降低得更低。 由于电感器上的额外压降、起始点被移至大于12V 的位置。

    在考虑到上述权衡因素选择合适的电感器值(大约500mH)后、达到 Vin 的钳位电压大约为80-85V、这对 IC 仍然很危险。

    请分享您对如何应对这些问题或我们可以使用的任何其他钳位机制的看法。

    谢谢、

    Avik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alejandro

    LM5180或任何其他类似器件的任何浪涌/瞬态合规性相关数据都非常有用。

    此外、您还必须 对这些器件进行内部 EMI/EMC 测试。 请分享一些相关的原理图或设计输入、以便我可以实现相同的原理图或设计输入。

    谢谢、

    Avik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avik:

    请参阅相应产品文件夹中提供的 LM5180/-Q1和 LM25180/-Q1的 TI 参考设计。 此外 、数据表和 EVM 用户指南中提供了 EMI 结果。

    鉴于应用的最大输入电压为60V、并且您需要在70V 之前进行钳位、因此 TVS 可能无法工作、因为其浪涌电流电平的钳位电压远高于 其关断电压。 输入 LC 滤波器会衰减浪涌波形、比如10uH 和100uF (上面的500mH 听起来太大)。 这不应影响输入 UVLO、因为输入电感器上的直流压降很小。

    另一个需要考虑的选项是我们的100V Fly-Buck 转换器、例如 LM5161 (100V/1A)和 LM5017 (100V/0.7A)。 这可以增加 Vin 裕量以管理传入瞬变。

    此致、

    Tim