This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24610RGE 电源路径选择条件

Guru**** 2813325 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973248/bq24650-bq24610rge-power-supply-path-selection-conditions

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:BQ24610

您能告诉我 BQ24610芯片的电源路径选择功能吗? 在什么情况下 ACFET 和 BATFET 不会打开、也就是说、在什么情况下会切断系统的电源?因为我们的其中一款产品中使用了此芯片、但某些机器即使连接到交流电源也无法启动、 最初怀疑是由电源故障引起的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

       BQ24610数据表的第9.3.8节"系统功率选择器"中详细介绍了该行为。 如果无法引导、请查看是否存在故障情况。 如果超出睡眠阈值、则转换器被禁用。