This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求 PWM IC 建议。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973063/request-for-pwm-ic-recommendation

主题中讨论的其他器件:UCC28740UCC28730

您好、TI 专家。

应用于空调机型的 SMPS 块审查正在进行中。

我们要求使用具有低待机功耗的 PWM IC 进行确认。

请检查以下信息并申请合适的 PWM IC 建议。

--------------------------------------------------------------------

-输出容量:15W (基于实际负载:10W)

待机功耗:10mW 至20mW 或更低。

 (提供变压器偏置时、在230VAC 下无负载、DC18V (初级)、DC12V (次级)、DC5V (次级)电压必须有效。)

-集成 FET 或外部 FET (无关紧要)

--------------------------------------------------------------------

SMPS 方框图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    感谢您在此处考虑 TI!

    如果您需要次级侧调节、我会考虑此处的 UCC28740。 如果您更喜欢初级侧调节(无光耦合器)、请查看 UCC28730、它是业内最低的交流/直流反激式待机功耗。

    此致、
    John