This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:禁用 EN 下的 PG 输出状态

Guru**** 2925320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970873/tps7a25-pg-output-status-under-en-is-disable

器件型号:TPS7A25

大家好、

一个简短的问题。

当 EN 设置为低电平时(器件禁用条件)、PG 输出的状态是什么?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!  

    您对 PG 引脚有何顾虑? 对于 PG 功能、它需要相同的内部基准才能正常工作、当器件禁用时、PG 引脚将无法正常工作。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    我了解 PG 在禁用条件下不会工作。 那么、您能否告诉我、在这种情况下、PG 输出将显示低电平或高电平(开漏 FET 也将禁用)?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    我很抱歉。 我有点昏昏欲睡。

    您意味着 PG 功能将不起作用、因此在这种情况下它不应变为高电平、对吧?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!  

    我不认为当使用高于 UVLO 的输入电压禁用 LDO 时、它将变为高电平。 但是、让我与设计团队确认一下、请允许我在1-2个工作日内返回给您。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!  

    我刚刚与设计团队确认、当 Vin 高于 UVLO 时、如果 EN 为低电平、PG 也将为低电平。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    谢谢、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa