请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 大家好、
我能否将 EN 引脚连接到 VIN 引脚、以便开关始终处于 ON 位置? 数据表显示、Ven 最高可达18V、在我的例子中、Vin 为12V。 如果我这么做、浪涌电流将是多少? 使用该器件的全部原因是限制流入稳压器的浪涌电流。
谢谢、
Noman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我能否将 EN 引脚连接到 VIN 引脚、以便开关始终处于 ON 位置? 数据表显示、Ven 最高可达18V、在我的例子中、Vin 为12V。 如果我这么做、浪涌电流将是多少? 使用该器件的全部原因是限制流入稳压器的浪涌电流。
谢谢、
Noman
尊敬的 Noman:
首先、是的、使能引脚可驱动高达18V 的电压。 EN 连接到12V 的 VIN 是此器件可接受的用例。
其次、EN 引脚对浪涌电流没有影响。 浪涌电流受输入电压、输出电容和您使用的 CT 电容的限制。 与使用仅上升至5V 的电源驱动 EN 引脚相比、使用12V 电源驱动 EN 引脚不会改变浪涌电流。 EN 引脚仅是一个控制引脚。
在将 EN 连接到 VIN 的情况下、时间将是主要考虑因素。 原因是、如果 VIN 斜坡速率非常慢、浪涌电流将受到电源斜坡速率而不是器件的限制。 如果12V 斜坡速度很快、连接到 EN 引脚将打开器件、输出将按预期软启动。