This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:EN 引脚是否可以连接到 VIN、即开关是否始终开启?

Guru**** 2537700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973267/tps22810-can-en-pin-be-connected-to-vin-i-e-switch-always-on

器件型号:TPS22810

大家好、

我能否将 EN 引脚连接到 VIN 引脚、以便开关始终处于 ON 位置? 数据表显示、Ven 最高可达18V、在我的例子中、Vin 为12V。 如果我这么做、浪涌电流将是多少? 使用该器件的全部原因是限制流入稳压器的浪涌电流。

谢谢、

Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noman:

    首先、是的、使能引脚可驱动高达18V 的电压。 EN 连接到12V 的 VIN 是此器件可接受的用例。  

    其次、EN 引脚对浪涌电流没有影响。 浪涌电流受输入电压、输出电容和您使用的 CT 电容的限制。 与使用仅上升至5V 的电源驱动 EN 引脚相比、使用12V 电源驱动 EN 引脚不会改变浪涌电流。 EN 引脚仅是一个控制引脚。

    在将 EN 连接到 VIN 的情况下、时间将是主要考虑因素。 原因是、如果 VIN 斜坡速率非常慢、浪涌电流将受到电源斜坡速率而不是器件的限制。 如果12V 斜坡速度很快、连接到 EN 引脚将打开器件、输出将按预期软启动。